This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:高阻抗源

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800692/bq24032a-high-impedance-source

器件型号:BQ24032A

你(们)好

我想知道 BQ24032A 是否能够在连接到墙壁输入的高阻抗(太阳能电池板)电源下运行?

我的理解是、当电池充电过程中请求的电流大于电池板容量时、VIN 电压将保持略高于 Vbat (因为 Q1和 Q2导通)、从而提供尽可能大的电流。

正确吗?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果输入电压下降、输出电压也会下降。 当输出电压降至 DPPM 电压阈值时、充电电流将减小以支持输出。 如果输出电压继续下降到电池电压、电池将为系统提供电流补充