This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:原理图审阅

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800685/tps65400-schematic-review

器件型号:TPS65400

尊敬的 TI:

我们设计了可与定制网络处理器配合使用的电源。

我们的噪声要求峰间值小于10mV。

请查看原理图、并在原理图中提供是否需要对电感值、输入和输出电容值和数量等进行任何修改以满足噪声要求的建议。

特别要检查名为 L_IVDDPLL_0.85V 和 L_IVDDR_0.85V 的电源,因为它们是处理器的 PLL 和 SerDes IO 电源的电源。

谢谢、

Lalite2e.ti.com/.../pwr_5F00_supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Verma:
    我们将研究原理图、并在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    请在下面找到反馈、

    建议在靠近每个 PVIN 引脚的位置添加0.1uF 电容器。

    由于您具有严格的输出纹波限制、请在每个通道上添加1-2个输出电容器、并将其保留为 DNP。 然后、如果纹波超出规格、您可以添加更多的输出电容。

    3.补偿网络。 并联电容器、也称为滚动电容器(C159、C137、C128)、应在 pF 范围内、而不是 nF。

    其他人对我很好。 如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao