This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800276/tps1h100-q1-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H100-Q1

我希望使用 TPS1H100或 TPS1H200生成1ms 5A 脉冲、以驱动安装在 PCB 上的激光二极管。 占空比为每分钟1次点火。

输入电源是电容器组、电压为25V。 激光二极管通常以合理的高阻抗(几十欧姆会下降)和开头

运行期间、使 TPS1H100上的 VF 大约为5V => 20V 压降。

您能否提供有关器件在启动过程中可能表现如何的指示。 1us 开环限制是否生效、或温度斜率是否为

跳闸器件? 所提供的信息更多地是关于稳态而不是脉冲操作、因此我们希望了解任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这听起来像是一个简洁的应用。 您是否想与我分享原理图? 您可以在此处登录、也可以通过电子邮件发送给我:c-phillips@ti.com。

    这两个器件的工作方式不同、但在大多数情况下、它们会尝试将电流保持在电流限制水平、然后如果它们加热得太多、则会关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常简单的电路:

    Vs 至25V

    输出至激光二极管阳极、阴极至接地

    470欧姆至限流电阻器(用于 TPS1H200)

    10k 下拉使能端。

    禁用诊断。

    尝试生成成本极低 的器件、从而在1ms 内验证5A 脉冲。 就这些

    器件的热容量

    将在热切入操作之前运行整个1ms。 也很担心

    斜率控制和开环覆盖。 您是否有任何有关的信息

    器件的这些器件的行为方式如何?