This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电器 IC 选择

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840743/charger-ic-selection

主题中讨论的其他器件:BQ24103ABQ25606

您好!
我们将使用两节锂聚合物并联电池、每节电池的容量为3.7V @ 1700mAh。
我们计划使用  TI 的 bq24103A IC。是否可以使用、请确认。

我们还将通过 USB 进行充电。

或者建议我使用 TI 提供的任何更好的 IC。

谢谢、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    并联锂离子电池自平衡。  BQ24103A 可用于充电、但仅为2A 的3400mAh 电池充电时、充满电需要将近2小时。  如果您的 USB 电源可以提供5V、3A 电流、您可能会考虑改用 BQ25606 3A 全集成充电器。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    我是否可以使用 BQ25606进行3A 充电。

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    我是否可以使用 BQ25606 进行3A 充电。 我们  将连接两个并联的3.7V@1700mAh 电池、因此可以使用 BQ25606 IC。

    请确认。 下面是我们的方框图。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    您的方框图应该起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的持续支持,

    我能否获得 BQ25606原理图、BOM、PCB 布局。

    谢谢、

    Ashok  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok、

    请参阅随附的。

    此致、e2e.ti.com/.../PWR772B-_2800_9_2D00_23_2D00_2019-7_2D00_37_2D00_08-PM_2900_.zip

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供设计文件。

    以下是我们的3A 充电设计原理图和 USB 原理图。

    如果需要进行任何添加、请确认原理图并提供反馈。

    此外、您从一侧开始的一个组成部分是、

    适配器连接到 VBUS 时、不带电池的 SYS 的最大输出电流是多少?

    谢谢、

    Ashoke2e.ti.com/.../3010.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    C30为4.7uF 而不是4.7nF。  除此之外、我没有看到明显的原理图错误。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你能抽出时间。

    我知道吗  

    适配器连接到 VBUS 时、不带电池的 SYS 的最大输出电流是多少?

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok

    根据数据表第7.3节"建议运行条件"、最大 ISYSOUT = 3A。  这将在 ISYS 和 IBAT 之间进行划分、而 ISYS 优先。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的时间和持续支持、

    我们在   单层电路板上设计了 BQ25606电路。

     是否可以使用请确认。

    它是否会影响任何性能问题?  

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    至少对于该器件、您需要一个2层电路板。 需要第二层来实现正确的接地回路。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。我们正在测试充电 IC。 电池未充电。

    以下是测试报告。

    输入电压-5V

    电源正常-低电平

    STAT 引脚-高电平

    电池电压3.5V 容量2000mAh。

    我们不使用 NTC、因此我连接了10K 欧姆和10K 欧姆。

    此外、输入电压和电流为5V、电流在0.1A 至5mA 之间波动。

    以下为您参考的原理图。

    谢谢、

    Ashok

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ahok、

    我们建议 SYS 上至少有20uF 的电容。 您只有10.1uF。

    确保/CE 引脚为真正的低电平、并且 BAT 引脚电压低于4.2V 稳压电压。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢你能抽出时间。

    我们将电容器值更改为22uF。

    以下是不带电池的测试报告:

    输入电源电压:5V @ 36mA,无电池连接。

    电池电压为3.3V 至4.2V 时、电池输入电压波动。

    无电池时的 SYS 引脚电压3.3V 至4.2V 波动。

    VSET 引脚断开

    STAT 引脚: 闪烁

    PG 引脚:低

    CE 引脚:低  

    以下是电池测试报告:

    输入电源电压:5V @ 130mA,带电池连接。

    电池3.5V 电池电压时的电池输入电压。

    SYS 引脚电压与电池 3.5V 电池电压。

    VSET 引脚断开

    STAT 引脚: 1 min 后为低电平2.1V 至2.5V

    PG 引脚:低

    CE 引脚:低

    此外、在2分钟输入电源电流  从0.135mA 波动至80mA 之后。

    最后电池无法充电。

    如果需要对原理图进行任何更改、请告诉我。

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    两个方面:

    1) 1)对于没有电池的测试、行为正常。 由于不存在电池且已启用充电、因此输出电压会上升到充电调节电压、并在充电终止时再次下降。

    2) 2)对于电池的第二种情况、听起来电池和充电器的 BAT 引脚之间可能具有较大的阻抗。 当充电器进入终端阈值时、电池电压趋于缓和。 如果电池电压(如充电器的 BAT 引脚所示)由于高布线/线路阻抗+显著的电池弛豫而降至充电阈值以下、您可以看到这种行为。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel H、

    感谢您的建议。

    我们设计了新的两块板1)一层。

                            2) 2)两层中的另一层

    1) 1)下面是一层电路板的测试结果  

    输入电压:5V 电流支持高达5A

    STAT 引脚:高。

    PG 引脚:低  

    Vset:打开  

    CE 引脚:GND。

    OTG 引脚:GND。

    BAT 引脚:电池电压3.5V

    SYS 引脚电压:3.6V。

    SYS 引脚上无负载  

    输入电流波动范围为3mA 至15mA。  

    最后是电池未充电。在下面附加的单层和两层布局文件的原理图和布局 图、请检查并确认。

    2) 2)下面是两层电路板的测试结果  

    输入电压:5V 电流支持高达5A

    STAT 引脚:低电平。

    PG 引脚:低  

    Vset:打开  

    CE 引脚:GND。

    OTG 引脚:GND。

    BAT 引脚:电池电压3.5V

    SYS 引脚电压:3.6V

    SYS 引脚上无负载。

    电池充电电流为1.2A 而不是2A。 我们设计的2A 电荷为340欧姆。   

    为什么它这么工作。如果我在设计中遗漏了任何东西、请建议我。

    我们的客户正在寻找单层电路板解决方案。单层 BQ25606的设计是否正常、请确认。  

    e2e.ti.com/.../pdf_5F00_CHARGER_5F00_IC_5F00_DESIGN.pdfe2e.ti.com/.../CHARGER_5F00_IC_5F00_DESIGN.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    任何建议。

    我能否获得您的邮件 ID。

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    我查看了您的布局、接地环路非常糟糕。 与 EVM 相比、PMID 和充电器 PGND 平面之间的阻抗必须非常高。 电感器周围的一条非常薄的走线是到 PGND 的唯一路径。 对于 BAT 网络和 BAT 网络上的任何其他迹线、也可以说类似的事情。

    我不认为关键滤波电容器会使滤波回路返回到 IC 接地。

    我还将确保散热焊盘连接到接地层。

    如果您参考 BQ25606数据表中的布局指南、您会注意到关键电容器和布线、在电路板设计中、这些电容器和布线可能不会对稳定性和调节精度产生所需的影响。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    对上述内容有任何意见? 我只想明确一点、我仍然认为您的最佳选择是至少两层电路板。

    第二层必须是实心接地覆铜。 所有非接地引脚均可布置在顶层。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    如果您的问题已得到解决、我将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时发布新主题。  

    此致、

    Joel H