This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:TPS54541电流限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800565/tps54541-tps54541-current-limit

器件型号:TPS54541

 TPS54541应允许5V 5A 输出、但我发现以下电路将电流输出限制在2.3A。 我是否可以调节电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HYY

    该器件应使用正确的外部组件轻松提供5A 电。 如果您正在寻找更小的电流、则有一个3A 型号。 无法调节电流限制。 我注意到、电感器和二极管的额定电流不是您所寻找的电流。 对于二极管、主要问题是温度。 该二极管还可能导致过量噪声。 对于电感器、它可能会饱和。 假定47uF 输出电容器是陶瓷电容器、稳定性应该是可以的。
    要调试您的电路、请尝试:

    1)使用大(高电流但仍为8.6uH)电感器。 由于它已经是电感式的、因此您可以使用短接线将其连接。
    2)2)尝试并联3个二极管。
    3)3)布局也可能导致噪声,因此请将布局与此部件的 EVM 布局进行比较。
    4)4)最后、检查以确保部件不会变得很热。 如果布局中没有远离部件的散热路径、则部件可能过热。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert 的评论。