This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:补偿公式?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800265/bq25713-compensation-formulas

器件型号:BQ25713

您好、支持人员、  

是否有任何公式或电子表格用于计算 BQ25713的补偿网络值? 数据表仅指 EVM 上的网络。 EVM 的补偿网络是否满足您的所有需求?  

谢谢!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    BQ25713中实现了很多控制环路。 一些主要环路包括恒定电流充电(降压或升压)、恒定电压充电(降压或升压)、IIN_DPM、VIIN_DPM 和 OTP (降压或升压)。 这些环路在不同的时间处于活动状态、而设计 BQ25713的部分复杂性在于确保这些不同的环路都可以使用相同的补偿进行适当补偿。

    因此、计算所需的补偿并不像只有一种工作模式的系统那样简单、其目的是让所有客户都使用 EVM 上经过验证的补偿网络。

    请注意、该补偿网络专为谐振频率为10KHz - 20KHz 的输出级而设计、因此您的设计中需要满足此条件。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    非常感谢您的回答和背景。 我将使用评估板的补偿并考虑输出级谐振频率

    Jason