请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3620-33-EP 您好!
该器件上 VBAT 引脚的绝对最大额定电压是多少? 我将此芯片用于超低功耗设计、并尝试确定是否需要针对反向安装的电池实施任何保护。 如果需要反向电压保护、您对如何实现该保护有什么建议吗? 我想避免使用串联二极管(压降太高),并且最好将最大静态电流设置为1uA。
电池和 VBAT 之间的串联电阻是否是可接受的解决方案? 它不会阻止反向电压、但会限制电流。
谢谢