This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620-33-EP:VBAT 的绝对最大额定值和反向电压保护

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800621/tps3620-33-ep-absolute-maximum-rating-of-vbat-and-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS3620-33-EP

您好!

该器件上 VBAT 引脚的绝对最大额定电压是多少? 我将此芯片用于超低功耗设计、并尝试确定是否需要针对反向安装的电池实施任何保护。 如果需要反向电压保护、您对如何实现该保护有什么建议吗? 我想避免使用串联二极管(压降太高),并且最好将最大静态电流设置为1uA。

电池和 VBAT 之间的串联电阻是否是可接受的解决方案? 它不会阻止反向电压、但会限制电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件未列出绝对最大额定值。 我会将其视为建议的5.5V 建议额定值。

    在防止负电压保护方面、我的建议是遵循这一要求、这可能对您有所帮助、也可能对您没有帮助:

    http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf

    谢谢、

    Daniel