This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130噪声问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799796/tps65130-tps65130-noise-problem

器件型号:TPS65130

TPS65130噪声问题-纹波等。

在我们的电路中、纹波 大约为4kHz、20mV p-p   5V 输入、+12V 和-12V 输出。   省电模式启用。  负载较轻、分别为50mA 和20mA。

输出在我们的电路中看到:

1、22uF 电容接地、+12V 和-12V

22 μ H 电感器连接到另一个22 μ F 电容器 GND、电感器为电路板的 DAC 和运算放大器负载供电

3 、DAC 和运算放大器负载在+12V 上、总分布式去耦合电容约为50uF (除上面第2项中的22uF 电容外)

4、-12V 上的运算放大器负载、总分布式去耦合电容约为3uF (除上面第2项中的22uF 电容外)

5、反馈电阻器上无前馈电容器

6、CN = 4.7nF 且 CP = 10nF

实验:

在电路板周围分别向+12V 和-12V 去耦添加了大约50uF 和20uF 的去耦

结果:噪音更严重。  现在、在10Hz 范围内出现~100mV 的凸点、并定期改变纹波振幅。

问题:

1、在没有 Spice 模型的情况下、TPS65130在轻负载和启用节能的情况下可以处理多少输出电容、而不会增加纹波?

2、省电模式在这里的交互不良的可能性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年5月10日之前回复。

    谢谢、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred、
    大多数 TPS65130器件验证和表征都是在每个输出电源轨上使用典型的4x4.7uF、X7R 陶瓷电容器完成的、但该器件应能够与额定33uF、X7R 类型的电容器完美配合。 不建议在输出轨上的电容超过33uF。

    此致、
    辽卡特