This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于视频录制应用的可调光 LED 驱动器

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92515, TPS92513, TPS92518, LM3405, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800238/dimmable-led-driver-for-video-recording-application

主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92515TPS92513TPS92518LM3405TPS92691TPS92692

大家好、社区。

我需要构建一个可调光 LED 驱动器、用于摄像机照明。 调节技术必须避免黑线效应闪烁效应。

是否有任何具有该功能的稳压器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    我假设您计划使用 PWM 调光? 任何打开和关闭 LED 的 PWM 调光都会出现此问题、不一定是驱动器、而是其使用方式。 TPS92640/641可实现精确调光。 TPS92515还可与高频分流 FET 调光配合使用。 您的要求是什么、输入电压、输出电压、输出电流、调光范围、 调光比、开关频率以及任何其他相关信息?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、您好、感谢您的回复。

    我的要求是:

    VIN = 10V
    调光范围:25%至100%

    LED 特性:
    Vfwd = 3.2V
    Iout = 350 [mA]
    数量:2 (串联)

    使用的摄像机是 Raspberry Pi Cam。 它具有滚动快门、因此如果由 PWM 切换、效果将可见。

    是否有允许连接另外2个 LED 灯串的模型?

    感谢您的关注。

    Javier。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    如果模拟调光适用于您的应用、我会查看它。 TPS92640/641是一个更复杂的器件、它将具有更精确的调光。 TPS92515A 也可用于模拟调光、但您必须映射电流、因为它调节峰值电流(具有失调电压的线性电流、直至电流不连续)。 TPS92513是另一个需要查看的部分。 有一个双通道 TPS92518、但它需要 SPI 接口。 TPS92515A 是一款易于设计的器件。 这取决于您要查找的特征。 LM3405也可以工作。 它针对 PWM 调光进行设置、可通过 Fb 引脚上的外部组件实现模拟调光(尽管不如其他器件精确)。

    我不确定您的型号允许连接2个或更多 LED 灯串是什么意思? 您是指 IC 还是实际的仿真模型?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin 再次感谢您的回复。

    我是指 IC 器件型号。
    我将研究您建议的模型!
    对于具有相同模拟调光功能的升压转换器有何建议?
    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    让我知道输入电压范围、输出电压范围和输出电流范围。 TPS92692是一款需要了解的器件、也称为 TPS92691。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irwin

    VIN (min)为10V
    VOUT (最大值)为25V
    Iout (最大值)为500mA

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    对此、我将查看 TPS92692、TPS92691。 您感兴趣的功能将决定哪个功能。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!