This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:设置未正确导入

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799385/bq40z80-settings-are-not-importing-correctly

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好。  我在新 PCB 上使用 BQ40Z80芯片组。  我复制了我之前使用的芯片组中的设置、并今天将其保存到.gg.csv 文件中。

我无法将这些设置正确加载到新芯片上。   

下面是我要采取的步骤:

  1. 打开 BQ Studio 并使用4800_0_02设置进行连接。
  2. 单击数据存储器。
  3. 单击设置。
  4. 单击导入>从文件导入。
  5. 在浏览器窗口中单击我的设置的最新版本。
  6. 正确的新设置将显示在相应的字段中。
  7. 单击 Write All (全部写入)。
  8. 等待所有参数写入数据闪存后、单击 Read All。

许多字段不会更新并改回其旧值、其字段中有红色背景。

我在底部按时间顺序附上了屏幕截图、其中显示了我正在执行的步骤。

我应该如何解决此问题?  我能够单独写入设置。

感谢你的帮助。

不需要

电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    器件上加载了哪个版本的固件?

    是否能够在 bqStudio 启动时自动检测固件并直接启动到仪表板、或者您是否必须手动选择监测计?

    请尝试关闭 bqStudio、使用电池仿真器在电池1-6之间为电量监测计供电、并按住唤醒按钮1秒以上。然后、打开 bqStudio -它应该会自动检测器件。 如果无法自动检测、则固件和正在使用的 bqz 文件之间可能存在不匹配。

    请使用与固件版本相匹配的 bqz 文件。 我们正在将更新的固件发布到网站、该网站将很快在产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 我使用的是0002版本的固件(通过发送 FW_VERSION 命令进行了验证)。 Bq Studio 能够自动检测器件、GUI 左侧 IC 图形旁边的文本显示为4800_0_02。

    当我们选择监测计时、我们尝试在启动时使用0004文件开始对新芯片进行编程、并且在之前的尝试中遇到了许多问题、包括芯片停止通信并进入不可恢复的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nate、

    可以在以下位置找到最新固件: www.ti.com/.../sluc672

    在启动 bqStudio 之前、请将 bqz 文件放在 bqStudio 的 config 文件夹中。

    启动监测计并使用新 SREC 对器件进行编程。

    此致、
    Bryan Kahler