This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800375/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

大家好、我来自 ASUS SZ NB 电源团队。我们 现在对 bq24780有一些疑问。我们的保护使用 bq24780的独立比较  器(当 CMPIN 拉高时、CMPOUT 引脚的输出为低电平时、我们的保护将启用)。我们发现、ACFET 锁存后、独立比较器在第二个保护下不起作用。

我们可以发现、  当 AC_BAT_SYS 首次达到25V 时、COMPOUT 拉低。但是、当 AC_BAT_SYS 再次上拉至25V 时、COMPOUT 不会拉低。您能否给出这样的原因?我们的 OVP 低于26V、这是为 IC 的 OVP 充电。在正常运行中、我们的 OVP 将在 IC 触发之前工作。

在 ACFET 被锁 存之前、 我们的 OVP 通常与 bq2478080 的独立比较器一起工作。下面有一张图片。

事实上,当 ACFET 被锁存时,COMOUT 可以改变其电平,在多次 转换后它无法工作。

我们发现、当 comin 达到2.372v 时、独立比较器无法正常工作。COMOUT 拉高。

ACFET 锁存或不锁存的区别是什么?为什么 独立比较器剂量不能持续工作?  我们想知道如何确保独立比较 器正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了帮助保持讨论的组织、请回复您的原始主题、而不是创建新主题。 谢谢!
    e2e.ti.com/.../799640

    此致、
    Angelo