This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV70433

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799217/tlv704-tlv70433

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件:TPS709

它在大约500MHz 时放宽了无线电敏感度的调节。 解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、  

    为了让我们更好地了解该问题、您是否会分享更多有关您在 LDO 受到500MHz 射频影响时可能遇到或遇到的问题的详细信息?

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TLV74050为 MCU 加电,因此当我根据 CE 对其进行测试时,然后在测试 RS ( 10V/m) @大约500MHz 时

    LDO 将失去稳压能力、并且 LDO 输出端的电压将变为6.5V。

    我在 LDO 的输出端使用10 MFD 钽电容器,LDO 输入为13V (稳压非常好的 SMPS 输出)。根据 TLV74XXX 数据表,遵循布局指南。

    我怀疑射频频率会在接地端注入噪声、从而导致调节损耗、  

    我之前使用的是 Lmxx 系列稳压器、我用 TLV74050替换了该稳压器、问题开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    感谢您的详细反馈。 遗憾的是、由于接地电流较低、该器件更容易受到 EMI 的影响。 我们在其他应用中也看到过类似的帖子。 请访问 :e2e.ti.com/.../665725

    目前、最佳的引脚兼容解决方案是将器件替换为 TPS709。 TPS709B 的引脚5不是"NC"而是"使能引脚"、但"使能引脚"可以悬空以启用器件。 如果之前将"NC"引脚5短接至接地、则需要更改布局以使用 TPS709B 器件。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    但 TPS709肯定不会出现 EMI 问题的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设我放置几欧姆的小电感器或电阻器、那么问题可以解决吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    需要注意的是、EMI 测试通常在系统级别进行、而不是在 LDO 级别进行、因此我们没有任何特定产品的大量数据。 我们或多或少都知道低 IQ 器件更容易受到影响、许多客户在遇到 EMI 问题后已将 TLV704更改为 TPS709。

    此致、
    Jason Song