This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:输出 OVP 和 UVP 功能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800359/lm25141-output-ovp-and-uvp-function

器件型号:LM25141

大家好、

我是否知道 LM25141-Q1是否实现输出 OVP 和 UVP 功能?

我在数据表上似乎找不到它们、但我在数据表第7页(EC 表)中找到了 PG 引脚 UV/OV 跳闸电平。

PG (UV)= 92%(典型值)

PG (OVP)= 110%(典型值)

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    该器件没有 OVP 功能。 随着 FB 电压的增加、环路将通过打开低侧 FET 更长时间来降低输出电压来进行响应。

    对于 UV、器件将根据 VIN 和 VCC 达到 UVLO 而关断。

    如上所述、电源正常引脚将指示 VOUT 的状态。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn