This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电机驱动器旁路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, CSD18540Q5B, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843342/lm74700-q1-motor-driver-bypass

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8704CSD18540Q5B

尊敬的 TI 支持:

我正在从事医疗电机驱动应用。 我使用 DRV8704 + H 桥(4个 CSD18540Q5B)来驱动 BDC 电机。  
电机由电池供电、标称电压为24V、电流高达25A  

在正常使用情况下、H 桥驱动电机以进行双向控制。 到目前为止都很好。

由于这是一种医疗设备、因此在紧急情况下需要提供一条辅助路径、以便在一个方向上驱动电机。  
从概念上讲、我们提供了从电池到电机的直接路径、以实现单向控制。 请注意、系统电源将关闭

问题是、由于电机连接到 H 桥、因此需要隔离 DRV8704 AOUT1/AOUT2引脚  

由于系统物理限制、我们无法使用继电器(25A)。 我想根据下图使用 LM74700来驱动外部 N 沟道 MOSFET

Q1)第一个问题、是否可以使用上面所示的 LM74700? 有任何潜在问题吗?

Q2) 假设这不是问题、是否可以使用1个 LM74700来驱动2个 Nch-FET?

在正常使用情况下、H 桥被启用、因此在一个方向上、AOUT1+VMAOUT2 GND、而在另一个方向、AOUT1 GNDAOUT2为+VM

因此、反向电流必须流经 FET、具体取决于极性。 我知道 LM74700通常会阻断反向电流、但可以使其按照另一个线程提供反向电流。

那么、后续问题

Q3) LM74700是否可用于驱动此配置中的2 N 沟道 FET? 如何连接阳极/阴极?  

对上述建议/解决方案表示赞赏。  

谢谢你  
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在9月30日星期一之前研究这个问题、然后返回。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正常用例:

    在控制 H 桥左上角 MOSFET 和右下角 MOSFET 的一个方向上、25A 路径上的 LM4700 (红色)将具有功率并打开其 MOSFET 以允许电流。 但是、第二个25A LM74700 (蓝色)需要允许反向电流、而这个没有电源、MOSFET 将关闭、其体二极管将阻断反向电流。

    在另一个方向上、红色 LM74700需要允许反向电流并且无法通电、而蓝色 LM74700会打开 MOSFET、因为它有电源(VM+)。

    这里的主要问题是如何使两个 LM74700在 BDC 驱动的两个方向上保持通电。 为了允许反向电流、需要提供电源、如果通过某种方式提供电源、我们可以使 LM74700允许反向电流。

    在此设计中、我们是否有任何负电源?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您回来。

    不幸的是、我们只有正电源。

    你是正确的、在一个方向上会有功率、但不会反向、因此我的问题是。

    再想一想、我想我们可以移动 Lm74700并在 H 桥之前驱动 NCH FET。 在正常运行中、lm74700驱动高侧 NCH FET 并为 H 桥供电。 在紧急情况下、可禁用 Lm74700以关闭 Hbridge 的+VM。 体二极管还会阻止从电机通过 H 桥 FET 的路径

    现在、当直接连接到电池时、我只需要一种方法来在旁路模式下*断开 drv8704与 Hbridge 的连接。

    我认为 AOUT1/2仅是感测线路、因此低电流 HV"开关"将会起作用。 AxHS/Axls 也是如此、除了这些限制为400mA 的最大灌电流。  

    您能不能建议上述内容是否可行。 这种方法有任何问题吗?

    我并不是特别结婚于 lm74700、因此如果有更适合工作的部分、请随时提出建议。

    b)您是否有可用于开关 AxHS/Axls、AOUTx 和 AISENx 线路并 断开 drv8704的 TI 器件?

    谢谢

    AJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在查看您的回答、明天或如果可能的话、今天我会回来。

    如果您在寻找快速响应、请告诉我们。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、感谢您的注意事项。  
    没有立即浪涌、但希望在电路上完成以完成 PCB 布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我们、除 AOUT1和 AOUT2之外、DRV8704的哪些引脚需要保护?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、


    在紧急情况下、应该有一条单独的路径来驱动电机并绕过 H 桥。
    只有 AOUT1/AOUT2引脚保持与电机端子的连接、并需要保护/隔离。

    谢谢
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已对建议的计划作出修订。

    基本思路是使用继电器(这些是低电流信号路径)为 AOUT1和 AOUT2从 DRV8704连接到桥接器。

    并将 LM74700的阻塞二极管电路移至连接 VM 节点的 MOSFET、如所示。

    连接到 VM 的顶部 MOSFET 开关是双向的、将始终有电源来控制 LM74700。

    在正常运行期间、电池由双向开关断开、并且由于 VM 节点顶部的双向开关、两个方向控制都工作。  

    当仅存在电池时、VM 不上电、则保护 AOUT1和 AOUT2、并且 VM 或 GND 不会泄漏。

    请告诉我们该解决方案是否适合您。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢您回来参加本次会议。

    我认为这应该起作用、我不确定 AOUTx 电流是否为低电流信号路径。 数据表不清楚。

    现在、对于双向侧开关、如果我理解正确、1x LM74700可用于驱动背靠背配置中的2个 FET。  

    请确认吗?

    谢谢、
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    LM74700-Q1无法驱动两 个背对背 MOSFET。

    一个 MOSFET 仍需要 b 由电机控制驱动。

    阻断 MOSFET 将由 LM74700驱动。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    很抱歉我迟到了回复(已经离开)、感谢您的确认!

    谢谢、
    AJ