主题中讨论的其他器件:DRV8704、 CSD18540Q5B、
尊敬的 TI 支持:
我正在从事医疗电机驱动应用。 我使用 DRV8704 + H 桥(4个 CSD18540Q5B)来驱动 BDC 电机。
电机由电池供电、标称电压为24V、电流高达25A
在正常使用情况下、H 桥驱动电机以进行双向控制。 到目前为止都很好。
由于这是一种医疗设备、因此在紧急情况下需要提供一条辅助路径、以便在一个方向上驱动电机。
从概念上讲、我们提供了从电池到电机的直接路径、以实现单向控制。 请注意、系统电源将关闭
问题是、由于电机连接到 H 桥、因此需要隔离 DRV8704 AOUT1/AOUT2引脚
由于系统物理限制、我们无法使用继电器(25A)。 我想根据下图使用 LM74700来驱动外部 N 沟道 MOSFET
Q1)第一个问题、是否可以使用上面所示的 LM74700? 有任何潜在问题吗?
Q2) 假设这不是问题、是否可以使用1个 LM74700来驱动2个 Nch-FET?
在正常使用情况下、H 桥被启用、因此在一个方向上、AOUT1为+VM、AOUT2为 GND、而在另一个方向、AOUT1为 GND、AOUT2为+VM
因此、反向电流必须流经 FET、具体取决于极性。 我知道 LM74700通常会阻断反向电流、但可以使其按照另一个线程提供反向电流。
那么、后续问题
Q3) LM74700是否可用于驱动此配置中的2 N 沟道 FET? 如何连接阳极/阴极?
对上述建议/解决方案表示赞赏。
谢谢你
AJ