请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 TPS23880的产品说明书中提供了该信息
第1页、简化版原理图显示 Drain1进入 MOSFET 漏极、Drain2进入 MOSFET 漏极...
但是...
但是、在第103和104页、一半的漏极引脚连接到 MOSFET 上的漏极、但一半引脚连接到源极。
这是正确的、如果103和104的原理图是正确的、那么在考虑流经体二极管的电流时会有一些帮助。
谢谢!