This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317和 LM337的兴起

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800284/lm317-on-the-rise-of-lm317-and-lm337

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM337

您好!

我希望使用 LM317和 LM337作为压力传感器、通过±12V 输入提供±2.5V 的电源。


连接接线图。


如果使用有问题、请告诉我。

具体而言、LM317和 LM337的相应数据表中提供了调整电阻器的值。
我们使用列出的建议值、但我们是否应该使用相同的常量?


此外、如果±12V 的电压同时上升、是否可以识别±2.5V 的电压也同时上升?

此致。

e2e.ti.com/.../LM317_5F00_LM337.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果使用有问题、请告诉我。
    我已经检查了原理图、根据数据表提供的计算结果、用于 LM317和 LM337的电阻器是良好的。

    此外、如果±12V 的电压同时上升、是否可以识别±2.5V 的电压也同时上升?
    您是否在问±2.5V 是否具有相同的启动时间? 如果这是您的问题。 答案是它可能不相同。
    1、即使器件型号相同、电流能力也会有所不同。
    2、即使额定电压和标记电容值相同、电容值也会有所不同。
    3.两个 LDO 的布局可能具有差分的引线,这也会导致启动时间的变化。

    此致、
    Jason Song