This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5115:关闭输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800473/lm5115-turn-off-the-output

器件型号:LM5115

您好 TI

如果我希望根据保护要求关闭输出、LM5115没有使能引脚。       

VCC 电源是只能关闭、还是有其他方法?       

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    当 VCC 电压降至4.0V 以下时、控制器将关闭。 当 VBIAS 上的电压降至约4.25V 以下时、就会发生这种情况。

    如果仍有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn