This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:PFC 电感器选择

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800409/ucc28064a-pfc-inductor-selection

器件型号:UCC28064A

大家好、

在设计阶段使用 UCC28064A PFC IC。 我的问题是、选择电感值的标准是什么?它应该基于 Vmin 还是 Vmax?

在数据表中、建议使用 Vmax、但在设计手册中、设计说明基于 Vmin w.r.t 电感器选择公式。  

请让技术人员思考。  

我的要求是390V、600W 设计。  

我的最小开关频率为40KHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    我建议计算 Vmax 和 Vmin 处的电感、并选择两个计算值中较低的值作为电感。 这将确保转换器的工作电压始终高于所需的 Fmin。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我可以看到、一些参考设计使用的是具有.r.t Vmin 而非 Vmax 的电感器。 因为我们不想在启动时进行运动,所以是否有任何具体的理由。

    有任何帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    我建议使用 UCC28064A 数据表中的公式。 开关频率在低压线路上处于最小值并不是给定的、也可能在高压线路上发生、具体取决于设计参数。 使用数据表中的等式19和20计算低压线路和高压线路的电感将确保 PFC 始终保持在 Fmin 以上。

    此致、
    本·洛夫