请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好!
我们正在执行 GPC 周期以了解完整的充电容量和其他参数。
放电端点(10V)和充电端点(14.6V)根据我们的电池组进行了更新。
但是、在启动 GPC 周期后、即使在达到周期前放电终点后、Precycle 放电块也不会将状态更改为周期前放松块。
状态仅在电路板关闭和打开时发生变化。 这是 GPC 周期的工作方式吗?
请建议我们面临的问题所在、并告知我们 在 GPC 周期中需要遵循的正确程序。