This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:唤醒时 XREADY 故障

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00792, TIDA-00449, TPS3839
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798851/bq76940-xready-fault-on-wakeup

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792TIDA-00449TPS3839

嗨,您好!

我不断在电路板上得到 XREADY 故障,我知道 CAP3-VC10X 上的电压不是3.3V 的原因。

但不知道原因是什么,CAP2和 CAP1电压相对于其基准电压是正确的3.3V。

我搜索了此问题,根据所有讨论的解决方案,我的其余连接都是正确的:

TS1、TS2和 TS3与10K 热敏电阻相连,并通过4700pF 电容正确连接到各自的基准。

2. BQ76940未损坏,因为我更换了新的板,并在不同部件的不同板上尝试过。

3.没有单个电池处于过压或欠压状态。

4、BAT-VC10X 电压为10.42V。  

5.正确焊接所有 CAP1、CAP2、CAP3 [通过万用表连续性测试检查多次]

6.即使我已清除了主机端的故障,BQ76940仍会持续提供相同的故障。

请向我推荐几种可能的调试方法、以了解具体问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    您似乎取得了良好的进展。
    您没有提到 CAP3产生的实际电压。
    如果 BAT-VC10X 为10.42、则您有足够的电源电压来操作部件。
    如果 CAP3电压较低、请确保10.42电压到达 BAT IC 引脚(检查引脚焊接或走线损坏)。 当器件尝试唤醒(高阻抗)时、请确保电压保持不变、并且不会丢失。
    如果 CAP3电压较高,请查找电路板或组件上是否有短路。 如果过高、可能会损坏部件。

    有时、在没有 IC 的情况下更容易找到电路板问题。 也许您可以提起 CAP3引线并检查将 CAP3网络提升至正常电压所需的引脚电压和电流。 电容器基本上不应消耗电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295您好,感谢您的回复。
    CAP3处的电压为0.628V、我检查了引脚焊料和引线损坏情况、结果表明正常。

    我有一些奇怪的观察结果、如下所示:
    1.我的主板在第一次启动时工作[没有给出 XREADY ]、当我断开它的连接时、它会给出 XREADY 故障。
    此时、当它工作时、电池15的电压显示为4.23V、由电路板上的万用表进行检查。
    并且 BAT-VC10X 电压为20V。

    2.当它产生 XREADY 故障时,电芯15的电压为230mV。
    并且 BAT-VC10X 电压为10V。

    那么、该电池-15电压降与 CAP3电压之间是否存在任何关系?


    后来我尝试了另一个新的定制板,发现万用表检查的电芯2电压为200mV,BQ76940将其读作65489,但在这里我没有得到 XREADY,但过电压故障,您是否也能就此提出任何建议?

    这两个电路板上的主要问题是,某些电池单元的电压显示的值可以忽略不计,为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295
    是否有任何连接电池的顺序? 意味着首先要连接5个电池、而不是按下 TS1上的开关、然后按组2上的5个电池、依此类推
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    CAP3是用于测量这些电池的顶部电池组电路的电源。 如果 CAP3电压不正确、则部件不太可能测量电池15或该组中的其他电池。 使用 XREADY 时、电芯电压值可能是剩余的。 电池15上的电压不应影响 CAP3、而电池15上的电压应与 BAT 电压相似、并且 BAT - VC10X 电压最小建议值为6V。

    如果在部件工作时 BAT 至 VC10X 的电压为20V、而在相同的电池或电源设置下、之后的电压为10V、则说明部件损坏、必须拉高电流。 对于1k 射频功率滤波电阻器上的10V 压降、电流将为10mA、而不是典型的30uA 至50uA。 如果电流流经其他电阻器产生低电压、则电流可能会有所不同。

    电池2显示端子间200mV 且报告为65489的电路板似乎表明输入在外部或内部短接。 高电压报告将指示器件损坏、因为200mV 应报告为200mV。 一个200mV 的值将低于 UVMINQUAL 并且不会报告 UV。 OV 与高电压保持一致。 由于此部件能够报告电压、所以预计不会有 XREADY。

    该器件专为随机电池连接而设计、但具有绝对最大限制。 例如 、如 www.ti.com/.../slua749 图21所示、电池6和11上报告了一些损坏、但这似乎不是您所描述的。
    一次连接一个组可以防止电池组电压在不同组之间分布不当。 连接底部组、中间组和顶部组应避免电压过高。 建议在电池连接后启动。 仅在连接底部组的情况下引导将提供一个 XREADY 条件、一旦所有组都连接、该条件应该能够被清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有可能,请答复以下附件。

    请提供必要的建议,因为正如我在本主题前面所说的,我已经尝试了所有可能的情况,但仍然无法清除 fault.e2e.ti.com/.../BQ76940_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WM5295,您好,我将设计一个新的电路板,因为在之前的电路板上,无论如何都不会清除 XREADY 故障。

    正如前面在同一主题中所讨论的,我已经尝试了大多数解决方案。

    请查看之前消息中所附的电路、以便"相同的错误不再重复"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司
    TIDA-00449和 TIDA-00792都是经过测试的设计、应该是很好的参考。 有时原理图上的绘制方式不同、因此在汇编来自不同来源的原理图时、请确保包含所有电路特性。 电源滤波器组件是一个常见的损失部分、但您可以在表2中找到它们。
    另外、在表2中、C22的底部应连接到 GND、如数据表所示、而不是 VC0。 2个 TIDA 电路正常工作、但建议遵循数据表连接。
    BQ76940需要一个 REGSRC 电源、第2页被切断。
    BQ76940还需要 TS1的引导信号、为您的系统提供适当的信号。
    如果不能解决当前电路板的 XREADY 问题、那么着手进行新设计会有些不安。 TIDA 参考文献成功、值得信赖。
    如果您使用 MCU 清除 XREADY 状态、请确保在正常条件恢复后、您向该位写入"1"以清除。 某些 IC 具有要清除的写入0、这有时会造成混淆。

    TPS3839等监控器通常用于在工作电压超出正常范围时复位 MCU、因此在电压正常之前保持 MCU 复位是启动的好方法。 有系统设计注意事项、请注意 MCU 的功能。 MCU 了解电源电压并采取措施而不是复位可能会有所帮助。 考虑 MCU 是否使用 bq7640对电池进行平衡、功耗是否超出容差范围。 如果 MCU 保持在复位状态、bq76940将保持平衡、这些电池最终会耗尽。 如果超出容差电压是故障、则表明电池出现了故障、因此这可能是一种合适的解决方案。 可以选择让电压监控器中断处理器、以便在停止前提供一些关断序列。

    是的、在图中、电池连接 BAT-、负载/充电器连接到 PACK-。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 WM5295,我将按照您的建议进行进一步的修改。