主题中讨论的其他器件: TIDA-00792、 TIDA-00449、 TPS3839
嗨,您好!
我不断在电路板上得到 XREADY 故障,我知道 CAP3-VC10X 上的电压不是3.3V 的原因。
但不知道原因是什么,CAP2和 CAP1电压相对于其基准电压是正确的3.3V。
我搜索了此问题,根据所有讨论的解决方案,我的其余连接都是正确的:
TS1、TS2和 TS3与10K 热敏电阻相连,并通过4700pF 电容正确连接到各自的基准。
2. BQ76940未损坏,因为我更换了新的板,并在不同部件的不同板上尝试过。
3.没有单个电池处于过压或欠压状态。
4、BAT-VC10X 电压为10.42V。
5.正确焊接所有 CAP1、CAP2、CAP3 [通过万用表连续性测试检查多次]
6.即使我已清除了主机端的故障,BQ76940仍会持续提供相同的故障。
请向我推荐几种可能的调试方法、以了解具体问题是什么。