This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:压降模式运行

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800376/lm317-drop-out-mode-operation

器件型号:LM317

您好!

我们使用 LM317 IC 进行调节,其中输入电压为24V。 现在、使用输出电阻设置、我将获得20.5V 和23.5V。 但数据表指出、如果未提供余量、则必须在输入和输出之间提供3V 的最小余量、以便 IC 在稳压模式下运行。 我的问题是、如果 IC 在压降模式下长时间运行、它会对 IC 的热状况、稳定性和压降模式产生什么影响、可以在多长时间内无任何故障运行?

请尽快提供详细信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poornanand、您好!

    压降运行不会对线性稳压器的使用寿命产生任何影响;但是、需要注意的是、由于输出未进行稳压、Vout 将跟踪 Vin。 数据表中描述的大多数性能用于稳压输出、当处于压降时、您可能无法实现所描述的性能。 例如、在压降时、PSRR 将严重降级。

    非常尊重、
    Ryan