This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606规范指示内置10小时计时器。这是否意味着 BQ25606将在10小时内关闭充电、以便我永远不能为电池充满2A 电?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800549/bq25606-the-bq25606-specification-indicates-a-built-in-10-hour-timer-does-this-mean-that-bq25606-will-turn-off-charging-in-10-hours-so-that-i-can-never-fill-the-battery-with-2a

器件型号:BQ25606

我的电池组为20000mAh。

由于 BQ25606的最大充电电流为3A、

如果我使用2A 充电电流为电池充电、

填充时间将超过10小时。

BQ25606规范指示内置的10小时计时器。

这是否意味着 BQ25606将在10小时内关闭充电、以便我永远不会为电池充满2A 电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    充电安全计时器可通过启动新的充电周期进行复位(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.6.6节)。 例如、如果安全计时器到期并导致充电停止、则可以切换/CE 以启动新的充电周期并重置安全计时器。

    此致、
    Angelo