This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3710:UC3710:关于工作电压的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800468/uc3710-uc3710-question-on-operating-voltage

器件型号:UC3710

您好!

我想知道 FET 驱动器 UC3710是否配备了 OVLO 保护? 它是否继续在18V 电压下运行或是否关断? 在该器件的数据表中、我读出其最大工作电压为20V、但最大工作电压为18V。

非常感谢您的帮助。  

此致、

Annais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annais、

    欢迎来到 e2e、感谢您关注我们的司机、我叫来自高功率驱动器团队的 Mamadou Diallo。

    我们当前的产品系列未配备 OVLO 保护。

    我还想澄清几个问题:

    1、绝对最大额定值规定了超过时可能对器件造成永久损坏的应力等级。 然而、这些只是应力额定值、对于这些额定值或者任何其它超过建议运行条件所标明的条件下的器件功能运行、在此并未说明。 此外、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    2.数据表的建议运行条件部分设定了德州仪器指定器件运行的条件。 这些是应用电路应向器件提供的条件、使其能够按预期工作。 本节中所示项目的限值用作电气特性、时序要求、开关特性、和运行条件部分中所示限值的测试条件。

    此外、UC3710是我们较早的驱动程序之一、您可能无法使用最适合您的应用的驱动程序。 我复制了以下最新的最优化驱动程序、您可能会发现这些驱动程序同样或更适合您的应用需求。

      UC3710 UCC27511A UCC27517A UCC27519
    数据表 数据表 数据表 数据表
    通道数(#) 1 1 1 1
    电源开关 MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET
    IGBT IGBT IGBT IGBT
      GaNFET GaNFET GaNFET
    峰值输出电流(A) 6. 8. 4. 4.
    输入 VCC (最小值)(V) 4.7. 4.5. 4.5. 4.5.
    输入 VCC (最大值)(V) 18 18 18 18
    上升时间(ns) 25 9. 9. 8.
    下降时间(ns) 20. 7. 7. 7.
    输入阈值 CMOS CMOS CMOS CMOS
    TTL TTL
    传播延迟(ns) 35. 13. 13. 17.
    功能 不适用 分离输出 迟滞逻辑 使能引脚
    额定值 目录 目录 目录 目录
    工作温度范围(C) 0至70 -40至140 -40至125 -40至140
    封装组 PDIP | 8. SOT-23 | 6. SOT-23 | 5. SOT-23 | 5.
    SOIC | 16.
    TO-220 | 5.

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou