This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:SCD 比较器偏移漂移

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800378/bq76920-scd-comparator-offset-drift

器件型号:BQ76920

大家好、

在55°C 的短路测试过程中、我的客户将电池组保护上的保险丝烧断。 在25°C 下进行测试时、他们没有遇到相同的问题。

我是否可以知道 SCD 比较器的偏移漂移值、或者其他什么可能导致此类问题?

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    SCD 热分流器在温度范围内足够平坦、因此不需要规格。 我可能会在整个温度范围内产生1mV 的变化。
    在高温下、FET 可能更难关断。
    您可以检查设计的电容器温度系数。 众所周知、Y5V 电容器会随温度的升高而快速下降。 对于传感滤波电容器、这似乎会加快响应速度、如果用于功率滤波电容器、则在高温下电源电压可能会意外下降、从而可能导致 BQ76920功率松动或栅极驱动电压过度下降。
    您可能需要进行一些测量、以确定随温度变化的内容。