主题中讨论的其他器件:TPS65217、
Sitara 朋友和家人、
我们的客户对 AM335x Sitara 和相应的 TI PMIC (TPS65217)之间的时序规格有疑问。 请参阅下图、其中包含大多数参数的时序信息、但列出的 T2和 T3参数除外:
例如、我们是否可以提供与某些其他参数(T1 T4等)类似的时序规格、例如50msec < T < 1 sec)?
此外、请确认 NMI_int 寄存器位置确实是 :9C0h、如 AM335x TRM 中定义的那样。
Ty、
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sitara 朋友和家人、
我们的客户对 AM335x Sitara 和相应的 TI PMIC (TPS65217)之间的时序规格有疑问。 请参阅下图、其中包含大多数参数的时序信息、但列出的 T2和 T3参数除外:
例如、我们是否可以提供与某些其他参数(T1 T4等)类似的时序规格、例如50msec < T < 1 sec)?
此外、请确认 NMI_int 寄存器位置确实是 :9C0h、如 AM335x TRM 中定义的那样。
Ty、
是的
从 nRESET 释放高电平到 SYS 打开的时间可以是30ms (TDG、nRESET)到1s 之间的任何值。 原因是状态机中的复位状态是一个1s 循环。 每次1s 计时器到期时、都会检查 nRESET 的状态。 如果 nRESET =低电平、PMIC 将再保持复位1秒。 如果 nRESET =高电平、PMIC 开始转换到活动状态。
这些图片显示了加电序列的压缩版本、显示了在1s 环路中的不同点将 nRESET 释放为高电平后 PMIC 打开。
从 SYS 变为高电平到 nWAKEUP 变为低电平没有延迟、如本示波器快照中所示。