This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:DAC 控制的升压转换器输出

Guru**** 2892770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841953/tps55340-dac-controlled-boost-converter-output

器件型号:TPS55340

您好!

要使用微控制器中的 DAC 控制升压的输出电压、请告诉我正确的电阻值是多少。

DAC 范围为0-1.8V

V_MOTOR-6.5V - 28

我收到了 DAC 输出0-3V 的以下电阻值

当 DAC 输出为3V 时、V_MOTOR 为6.5V。

当 DAC 输出为0V 时、V_MOTOR 为28V。

感谢你的帮助

女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    计算得出的上电阻为97.6k、连接到 BOOST_FB 的电阻为8.25k。 较低的 FB 电阻仍为10k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    您能告诉我为将来使用而进行的计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    TPS55340 Vref=1.229V。

    根据 KCL 公式、(Vout-Vref)/RFBT+(VDAC-Vref)/RDAC=Vref/RFBB。

    RFBT 是上部反馈电阻器、RFBB 是下部反馈电阻器。 RDAC 是连接到 DAC 输出的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有一个仿真、我将不胜感激。

    我们已将电阻器更改为如下所示的原理图。 这对于0-3V 的 DAC 和6.5-28V 的输出电压非常有用  

    我们现在使用具有相同输出的 DAC 0-1.8V。  

    我尝试将电阻器更改为以下参数、在6.5V 电压下工作正常、但最大电压输出为16V。

    请尽快为您提供解决此问题的指导

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    很抱歉耽误你的回答。 上周我在度假。

    我还没有仿真。 我仅使用 Excel 和公式(Vout-Vref)/RFBT+(VDAC-Vref)/RDAC=Vref/RFBB 来计算电阻。

    我已经仔细检查了、当 DAC 输出为0V 时、Vout 应该在28V 左右。

    您是否已检查 BOOST_FB 为0V? FB 引脚的电压现在是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     我们尝试了您建议的1.8V 配置(不使用我们的新卡)、并获得11V-20V 的电压摆幅。 在验证 FB 电压是否符合预期后。  
    之后、我们在新卡中进行了更改、以将 Vref 恢复为3.3V、并注意到0V (DAC)下的电压会达到24V、与以前一样、3.3V (DAC)下的电压和10V 以下的输入电压下、我们从升压器件获得10V 输出电压。
    在某些情况下(主要是从低电压启动时),我们得到的电压低至大约8V,但我们找不到任何一致性。
    我们返回到旧卡、发现那里的行为相同(我们主要使用较高的电压、因此我们以前没有注意到)
    有什么建议吗?   

     

    假设的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    旧卡和新卡有何区别? 您能与我分享原理图和布局吗?  

    您的意思是、将 Vref 恢复到3.3V? 您是指 DAC 电源电压吗? 在测试新卡时、您是否测量了 DAC 输出、FB 引脚电压和 Vout 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的新卡具有适用于微控制器的1.8V 基准电压

    这意味着 DAC 为0-1.8V

    旧卡具有用于微控制器的3.3V 基准电压、其原理图如下所示:

    此原理图未更新。 我们根据您的请求更改了 FB 电阻器。 这些值从最小10V 更改为25V。

    我们根据您的计算结果更改了新卡中的电阻器。 但是没有获得所需的值、如上一封邮件中所述。

    我们尝试在新卡中使用计算得出的3.3V 电阻器、并将 DAC 更改为3.3V (我验证它确实是我在 FB 中得到的)

    但我们看到的值仍然低至10V、而不是更小。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    首先、我想与您确认、在您进行测试时、输入电压"main_PWR"是多少? 是固定5V 还是10V?

    TPS55340是一款非同步升压转换器。 这意味着输出电压高于输入电压。 当 Vout 编程为低于输入电压时、Vout 将跟随 Vin。 因此、如果您设置 Vin 10V、即使您希望在输出端获得6.5V 电压、Vout 仍将保持在大约10V。

    如果您设置 Vin 5V、这不会是问题。 我希望您可以在基准测试下进行测量、这将有助于我进行分析。

    1、当 BOOST_FB=0V 和1.8V 时、使用 DMM 测量 BOOST_FB、FB、Vin、Vout 直流电压。

    2.如果您有数字示波器、请探测 SW、Vout、FB 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    附件是 Excel 文件中请求的结果。

    e2e.ti.com/.../Boost-FB-test-for-TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    感谢您的分享。

    结果表明、BOOST_FB 与您所说的0-3.3V 但0.485V~2.5V 没有变化。 这是更改电阻器后输出电压不是您所需电压的第一个原因。

    第二个必须在 Vin=5V 而非12V 条件下测试电路的原因。 TPS55340是一款非同步升压转换器。 如果设置 Vin=12V、最小输出电压将是 Vout 减去二极管的压降。 因此、当 BOOST_FB=2.5V 且 Vin=11.98V 时、Vout=11.69V。

    总之、请说明 BOOST_FB 最小值和最大值的确切值。 在 Vin=5V 时测试电路。