This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:如何解决电感器哨声问题

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799951/bq24171-how-to-solve-inductor-whistle

器件型号:BQ24171

大家好、

客户在无线充电应用中观察电感器哨音噪声。 它们将 MLCC 电容器更改为 Tan 电容器、但噪声仍然存在。 短接电感器后、噪声消失。 客户使用 EVM 板进行测试。 当负载较重时、噪声将更大。  如何解决电感器哨音? 下面是测试图。

 SW 电压和电感器电流、  电池电压和电流为 6.01V 1.49A

 2.开关电压和电感器电流、 电池电压和电流为6.01V 1.49A

 3.开关电压和电感电流、  电池电压和电流为 8.62V 1.49A

4输入和输出电压波形、电池电压为 6.04V 1.49A

输入  和输出电压波形、电池电压为 8.5V 1.49A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    它们更改了哪些 MLCC 电容器? 输入和输出电容器仅是输入? 我不知道电感器有噪声问题。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们已更改输入和输出电容器。 目前、我建议使用屏蔽电感器来查看它们是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    另一种选择是在电感器两侧的电路板上钻孔。 如果 PCB 正在振动、这可能会停止或至少改变频率。

    此致、
    Jeff