This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563208, TPS62130, TPS62132, TPS62821, TPS62825, TLV62585, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799081/power-supply-scheme

主题中讨论的其他器件:TPS563201TPS563208TPS62130TPS62132TPS62821TPS62825TLV62585TLV62569

两节锂电池串联。   是否有适合 HiSilicon Hi3519A 电源方案的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、  

    Hi3519A 是一款 IP 摄像机、请提供您的电源规格。  

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而是 MPS 为 IC。供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ping 您好、
    MP1495S 可替换为 TPS563201或 TPS563208。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、张平、

    MP1495S 也可替换为 TPS62130 (TPS62132为3.3V 版本、以减少两个 FB 电阻器)
    MP2162可替换为 TPS62821或 TPS62825。
    MP2143可替换为 TLV62585。
    MP1605C 可替换为 TLV62569。

    如果您需要进一步的帮助、请通过电子邮件联系我:o-hegazi@ti.com

    此致、
    Omar