This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:FB 分压电阻值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800481/tps62148-fb-divider-resistor-value

器件型号:TPS62148

您好!

 

我想确认 TPS62148的 FB 分压电阻值。

数据表显示了表6中每个输出电压的 FB 分压电阻值示例。

如果 R2小于400K 欧姆、用户是否可以使用任何其他电阻器值?  

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    是的、完全正确。 用户应该可以自由选择适合他们的值、同时要记住 R2小于400kΩ Ω。

    此致、
    Omar