This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:两相之间的关系

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800319/ucc28070-q1-the-relationship-between-two-phases

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070

我们使用 UCC28070作为 交错升压 PFC 的控制器。 在 高温/低温循环后发现装置失败。   其中一个电流互感器磁芯破裂、 如果 一个相电流感应变压器磁芯 因机械应力受损、请告知对两相的反应。 是否可能损坏 PFC FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qiu、
    如果其中一个电流互感器芯破裂、则 CSA 或 CSB 信号会丢失或严重降级。
    电流放大器将达到高饱和、PWM 将进入最大占空比。
    这是可能发生的最坏情况。
    还可能是 CT 继续在芯片破裂的情况下工作、如果芯片仅脱落、则 CSA、CSB 信号会丢失。
    另一个相位应继续正常运行、PFC 的整体性能将会降级。

    此致
    John