This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:SW 节点处的输出波形异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141QRGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800021/lm5141qrgevm-abnormal-output-waveform-at-sw-node

器件型号:LM5141QRGEVM

测试板:LM5141QRGEVM

测试条件:输出电压= 5V、DEMB 模式、频率= 2.2MHz、其它为默认设置

                          VIN = 12V、IOUT = 1A (电子负载)

如图所示、我在上述测试条件下观察到异常波形。 SW 节点上有宽脉冲和窄脉冲。  它看起来像是次谐波、但实际上占空比低于0.5 (VIN=12V、VOUT=5V)。 同时、开关频率仅为1MHz、而不是2.2MHz。

我的问题总结如下:

1. SW 节点上的宽脉冲和窄脉冲是如何产生的?   如何避免这种现象?

2.为什么开关频率不是2.2MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享上面的示波器波形。 您能否确认在本次测试之前未对 EVM 进行任何更改? 这样我们就可以确认我们一方的行为。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    我将一根与电感器 L2串联的导线连接在一起、以测量电感器电流。 这是我所做的唯一更改。 它会产生影响吗?

    谢谢、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    看起来电感器电流纹波可能太低。 您能否先尝试拔下电线以确认开关行为是否保持不变? 如果开关行为保持不变、那么您能否尝试将电感降低到.82uH?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    非常感谢您的建议。 它的工作原理。

    Arie