This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:取决于 WDT 超时周期

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800212/tps386000-wdt-time-out-period-dependencies

器件型号:TPS386000

我有一位客户在使用 TPS386000进行设计。

他们想知道该参数在工艺变化、温度漂移和老化方面的偏差是多少。

我们是否有数据来展示这些变化?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    我们列出的最小值为450ms、最大值为750ms 的规格包括温度偏差(-40至125 C)、Vdd 从1.8V 至6.5V 以及第6.7节中列出的其他因素。 我们不会具体提供工艺变化/温漂/老化方面的详细信息、但我们保证部件的这些规格随时间推移而变化。

    谢谢、
    Abhinav。