This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:加电期间 CLKEN (引脚:C6)的状态是什么?

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798674/tps65950-what-s-the-status-of-clken-pin-c6-during-power-on

器件型号:TPS65950

在上电期间 VIO 稳定之前、CLKEN (PIN:C6)的状态是什么?它是否浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据时序图、CLKEN 引脚在上电期间似乎保持低电平。 但我已将此请求转发给器件专家、如果不正确、他将返回给您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、您是否还可以向该芯片的专家提出其他问题?在上电期间、CLKEN (PIN:C6)保持低电平、上电后、所有直流输出均正常、但 CLKEN (PIN:C6)始终保持低电平、是否正常?是否存在任何问题?
    注意:CLKEN (PIN:C6)为浮动型、除一个测试点外未连接任何外部组件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我同意在加电之前 CLKEN 引脚应该为低电平。

    从时序图中可以看到、CLKEN 应该在 VIO 为高电平后的2ms 内变为高电平。 我将再次检查 VIO 电压、并使用万用表探测 CLKEN 引脚、以查看它是否对地短路。

    该引脚是否实际用于任何用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用此引脚来启用/禁用一个26M Hz 振荡器、但尚未完成、我发现发生了此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLKEN 引脚为低电平并在上电期间变为高电平超过2ms、您知道 CLKEN 为什么是低电平、 三态或下拉电阻器?

    感谢您的快速响应!谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    那么、CLKEN 引脚正常工作、但延迟比您预期的要长?

    遗憾的是、我不知道输出是三态还是下拉、因为该器件是 NRND、所以很难找到它的相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CLKEN 引脚工作正常、因为 CLKEN 连接到振荡器的一个三态使能引脚、如果加电期间的输出为三态、恐怕它会使振荡器工作不稳定。 您能帮您检查一下吗?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我无法确定输出是否为三态、但您始终可以在 CLKEN 引脚上放置一个下拉电阻器、以防止输出处于高阻抗状态时出现任何问题。