This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-2.5:LM285BXMX-2.5/NOPB Vref 在老化后发生漂移

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799060/lm285-2-5-lm285bxmx-2-5-nopb-vref-shifted-after-aging

器件型号:LM285-2.5

您好!

(部件号: LM285BXMX-2.5/NOPB,应用:DCS 卡)

我所在行业的客户在经过一段使用时间后遇到 Vref (反向击穿电压)移位问题。

客户实际上在生产过程中捕获了 Vref 值以进行调优计算。

但是、在其终端客户使用/老化特定时间段后、器件的 Vref 会稍微发生偏移。

在这种情况下、一个 PCB 中使用了2个 IC (通常两个 IC 来自同一批次且具有相似的 Vref)。

故障 IC Vref 测量为2.484V、而另一个正常 IC 测量为2.495V。 因此、客户得出结论、在生产期间、故障 IC 的 Vref 应约为2.5V。

客户了解 TI 的器件没有问题、并符合数据表规格。

但是、他们想知道反向击穿电压(Vref)的稳定性。

器件需要多长时间才能稳定?

TI 是否能够在老化测试前后提供任何 Vref 级别的数据?

或者、在器件老化之前和之后 Vref 移位的百分比是多少?

 

谢谢。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    我同意您的观察、即这可能会老化、但同时这也可能是热迟滞。

    在大多数精密电压基准中、我们指定了长期漂移和热迟滞。

    一些较旧的器件并不具有所有规格。 在这种情况下、LM285具有长期漂移、但没有热迟滞。

    长期漂移:

    长期漂移会影响电压基准等所有半导体器件。

    在器件数据表中、我们指定了25°C 时1000小时的长期漂移、因为通过我们的测试、大多数变化都发生在这里。 在我们的高精度电压基准中、我们显示了1000小时和2000小时、而1000到2000小时的差异通常是 原稿的1/5或更好。 消除这种情况的一种方法是在25°C 时使用器件1000小时、但这是不合理的。 消除大部分影响的一种常见技术是对器件进行烘烤。 我经常看到、在使用器件之前、器件会在数小时内低于85C+温度、以消除大部分长期漂移效应。 这是因为有一个加速因子系数、表示25°C 时的1000Hr 相当于在较高温度下的小时数更少。 下面的博客中提供了确切的公式。

    在这种情况下、您可以查看 EC 表上的长期稳定性线。 所有器件的平均漂移为20ppm。 在25°C 时、这可以是每1000小时2.5V 的上升或下降20ppm。

    要了解有关长期漂移或如何计算 EOL 变化的更多信息、请查看以下博客。

    热迟滞:

    经过初始校准后、如果器件发生25C -> 85C -> 25C 等热偏移、则会影响输出电压。 但是、就像长期漂移一样、在第一个周期之后、第二个周期和第三个周期将很小。

    我在 VREF 上看到偏差的方式如下所示。

    器件出厂错误:初始精度

    焊后:初始精度+焊接漂移

    带温度的系统测试:初始精度+焊接漂移+长期漂移+热迟滞。

    根据您的校准位置、将确定剩余的误差。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcoo:

    感谢您的详细解释。
    如果客户希望减少长期轮班问题、我可能建议客户在安装前烘烤 IC。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、

    这是一个很好的建议、如果可能、您可以烘烤整个电路板、因为每个 IC 都会受到长期漂移的影响。

    -Marcoo