This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116EVAL:LM25116 5V7A 的参考设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843502/lm25116eval-a-ref-design-for-lm25116-5v7a

器件型号:LM25116EVAL

您好!

我在通过 WEBENCH 导出 PCB 文件时遇到问题、似乎源文件依赖于特定版本的 PCB 工具。 同样从下面的捕获文件中,只能看到一个 MOSFET。  看起来不正确。

EVAL 接近于我客户的设计目标。  但实际上不提供 PCB 和原理图的源文件。 有人可以在这里提供帮助吗?  

http://www.ti.com.cn/tool/cn/LM25116EVAL

或者, 您能否 为过敏性17.2提供开放版本? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您能不能告诉我您的应用案例。 我可以尝试为您创建 Webench 链接。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们有一段时间没有听到您的反馈。 我现在正在关闭此主题、如果您需要更多帮助、请告知我们。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    很抱歉耽误你的时间。 我在7天的国家职业。 实际上、我需要一个 PCB 布局参考。 因为我的客户的设计遇到了 EMI 问题。 当负载增加约500mA 时、板载 USB 无法正常工作[无法识别]。  其应用是运动控制卡、输入和输出条件非常接近 LM25116EVAL。  但我找不到 PCB 源文件。  此外、正如我说过的、WEBENCH 依赖于 PCB 工具的特定版本、我无法打开导出设计。 因此,如果您能共享一个可以使用  过敏源打开的设计17.2,那将是很棒的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您是否尝试从 Classic Webench 导出文件

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    如果问题得到解决、请告知我们?

    我现在正在关闭此主题、如果您需要更多帮助、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师