This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825EVM-794:当接近 Vin=Vout 时、输出波形看起来像振荡

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841033/tps62825evm-794-when-near-vin-vout-the-output-waveform-looks-like-oscillating

器件型号:TPS62825EVM-794

大家好、整个团队。

我使用 TPS62825-EVM 电路板、但部分器件值发生变化。
C1=22u
C2=22u
C4=否
C8=100u
R1=680k
R2=82k+56k
C3=100pF

JP1=1-2
JP2=开

我的设置是
VIN=3.7V
VOUT=3.5V

我尝试在增大输出电流时观察 Vout 的波形。
但波形看起来会振动。
这是为什么?

Vout and Vin

我已确认它发生在 Vin=Vout 附近。
我的电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用了与 EVM 相同的电感器? 您能告诉我输出纹波是多少? 我无法对其进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉我提供的信息不够。

    线圈已针对"TFM160808ALC-R47MTAA"进行更改。

    当 Iout = 1A 时、

     VOUT 纹波= 50mV

     IIN 电流纹波= 150mA

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要选择 LC 组合、您应参阅 d/s 的表4 您具有 相同的电感和更高的输出电容、使转换器接近不稳定状态。  您能否 使用建议的值测试 EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将使用其中一个推荐的电感器进行 d/s 测试

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您选择的电感为0.47uH (该值在 d/s 的表中报告)、因此应该可以。 您应该减小输出电容、并使用表中报告的电感值和输出电容值测试 EVM。

    我将关闭此帖子、您可以根据需要重新打开它、以防 您的新 测试不顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于延迟、我使用 d/s 中的电感和电容进行了测试
    值如下、

     电感器0.47uH
    输出电容10uF x2

    但是、这种现象发生了。
    当 Vin=3.67~3.47V 且 Vout 设置=3.53V、Iout=0.5A 时、我可以观察此波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件似乎正在进入100%模式并退出、在这种情况下、您可以具有示波器图中所示的更高纹波。 您能否测试增益 EVM、包括更多输入电容(以稳定输入)并获取 SW 节点的示波器图以确定器件在哪种模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。
    我添加了输入电容器100uF。
    但这似乎没有变化。

    顺便说一下、这种现象是否正常?
    我是否应该考虑避免接近 VIN=VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我不在办公室进行培训、下周我将根据您的情况测试一个 EVM。 在平均时间内、您能否 指定您具有的负载类型? 我可以看到您的设置吗? 我想检查输入、输出连接以及如何测试输出纹波和 SW 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    非常感谢您的支持。
    昨天是我们的假期,对不起。

    我的设置如下、

    示波器;Tektronix TDS3054

    C1=22u
    C2=10U
    C4=10U
    C5=否
    C6=47u
    C7 = 100u
    C8=否
    R1=680k
    R2=82k+56k
    C3=100pF
    VOUT-GND = 7 Ω(0.5A 输出)

    JP1=1-2
    JP2=关闭
    JP3=开路


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您使用的设置有一些建议。

    1) 1)对输入和输出使用短而双绞线电缆(避免使用鳄鱼、并使用不同的连接器或直接焊接电缆)

    2) 2)测量输出纹波的 Tip & Barrel 方法(测量 IC 最接近的输出电容器上的测量值)

    3) 3)在直流耦合中测试 SW 节点

    从图片上看、如果您取下输入电容器并将其放置在其他地方(如果您这样做的话、这是不好的)、我看不出来。

    您是否有另一个干净的电路板可供测试? 如果不是、请尝试将其清除一个位(去除多余的锡)。

    您使用哪种电源? (也许您可以在输入端放置 一个大电解电容来稳定输入)。

    我想查看您的输入电压、输出电压和开关节点。

    我使用您的条件测试 EVM、结果如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题、您可以重新打开它、我很乐意为您提供支持。