This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702A:CT 引脚上的最大 V?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799684/tl7702a-max-v-on-ct-pin

器件型号:TL7702A

你好!

可施加到 CT 引脚的最大电压是多少?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marion、

    我对您的问题感到困惑。 为什么要向该器件的 CT 引脚施加电压? 应仅将一个电容器连接到引脚、然后接地。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    它不是关于施加电压、而是关于电容应该具有的电强度。

    这将有助于电容器选择。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marion、

    我们建议使用额定电压为 Vcc (最大值)的电容器、在本例中为20V

    谢谢、
    Abhinav。