This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:LM2941C 的关断电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842557/lm2941c-shutdown-current-of-lm2941c

器件型号:LM2941C

我在数据表中找不到 LM2941C 的关断电流。 您能否提供此信息? 谢谢你。

此致、

Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    我想看看我们是否有任何其他数据、这些数据未在该旧器件的数据表中显示、但我们没有关断电流。 如果您希望我们可以在工作台上测量一个单位、让您了解标称单位的行为方式。我们需要订购该器件的一些样片、因此如果您需要、我们需要大约1.5周的时间才能获得结果、 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回答。 在继续测量关断电流之前、您能告诉我 TI 是否有任何具有使能功能的低成本 LDO 吗? 我们需要的是+5V 输出、+6V 或更高的输入以及1A 输出电流。 该器件应具有使能功能、并且必须采用穿孔封装。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    根据您提到的要求、我使用了我们的 LDO 选择工具来缩小选项范围、总共提供了8个选项。 此处是 该搜索的链接、您可以根据需要评估选项并进一步优化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您提供相关信息。 我已缩小到 LM3856/LM3876。 但是、当我查看 DigiKey 和 Mouser 的价格时、这两个器件的1K 数量的价格远高于您的网站。 我们是否需要从 TI 购买才能获得合理的价格? 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    是的、要获得最低价格、您需要通过 TI.com 订购器件。 您在 Digi-Key 和 Mouser 等分销商网站上看到的价格将会更高、因为这些公司在其销售的产品中增加了利润。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您提供相关信息。 由于 LM2941C 的价格要低得多、因此我们想知道该产品的寿命以及是否可以测量 LM2941C 的关断电流。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    是的、我们可以测量 LM2941C 的关断电流、我们昨天订购了一些样片、以防您想继续使用该器件、我们应该能够在10月7日之前提供结果(很明显、如果我们能提前为您提供测量结果)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun-Te、

    配送过程中出错。
    我们需要重新订购样片。
    我马上就要这么做、但样本可能需要另外一周才能到达。

    当我有测试结果时、我会随时向您提供最新信息。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的更新。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun-Te Li:

    我们收到了这些组件、我计划明天运行测试。

    我将回复结果。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的更新。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun-Te Li:

    我已经在15V 输入和热关断状态下测试了器件。

    当器件处于热关断状态时、15V 输入电源测得的电流为60mA。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    那么关断电流是60mA? 听起来很高。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  这是测量。  原理图很简单。  线性稳压器本身、其最小输出电容是稳定性、通电和调节所需的两倍。  然后环境温度上升至150C 以上、并增加一些负载、从而使器件实现一致的热关断。  工作台电源测量值为60mA。  我们使用 DMM 和示波器监控输出电压、以确认没有振荡、不稳定性或低频导通/关断。  在示波器和工作台 DMM 备份该测量值时、输出电压显示为接近零伏的平坦线。

    根据此测试、在热关断时、器件从线路上拉取60mA。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的确认。 谢谢你。

    此致、

    Chun-Te Li