This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:使用 LM5085实现极高的输入电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800063/lm5085-using-lm5085-for-very-high-input-voltage

器件型号:LM5085

大家好、

对于高于75V 的输入电压(可能高达200V),如果我为 Vin 引脚、VCC 引脚、ADJ 引脚和 ISENSE 引脚使用电阻分压器、齐纳二极管和 TVS,则使其低于75V,是否正常工作?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T.、

    此设计需要大量工作。 您必须:

    1) 1)PGATE 电平位移、
    2)保护 VIN、
    3)将 VCC 挂起至受保护的 VIN 以下、
    4)保护 RT (如果不进行微调、此功能将无法正常工作)、
    5)5)可能会保护 ADJ、
    6)保护 Isen

    这也是一项艰巨的设计。

    此致、Robert