This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:电池备用电源路径上的 VnPUC

Guru**** 2394145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799423/tps65218d0-vnpuc-at-battery-backup-supply-power-path

器件型号:TPS65218D0

大家好、

TPS65218D0数据表第36页的5.3.1.12电池备用电源电源路径中的"VnPUC = 2.3V"是什么?

从 TPS65218D0数据表中、在5.3.1.12电池备用电源电源路径中添加了"VnPUC = 2.3V"。 TPS65218B1数据表中没有这种情况。
TPS65218xx 器件修订历史记录表中未包含"VnPUC = 2.3V"。
什么是"VnPUC = 2.3V"? 为什么添加了"VnPUC = 2.3V"?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科希-圣、
    这是一个好问题。 我将把答案传递给我们的产品专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    PUC 是上电条件的缩写。 它类似于 POR (上电复位)。 它是 VIN 电压高于为 TPS65218D0 PMIC 备用域供电的最小阈值但仍低于 VUVLO+VHYST 的电压的内部定义。

     第5.3.1.12节"电池备用电源路径"(图5-17至5-20)中的图像显示了移除主输入电压(VIN)且 FSEAL = 1b 时器件的行为、以便纽扣电池保持开启状态、为 VSYS_BU、DCDC5和 DCDC6供电。

    当 VIN>=2.5V 时、VINT_LDO 定义良好、其中 VINT_LDO 稳压至2.5V +/- 2%、但当 VIN 降至<2.5V 时、PUC 变为 false。

    因此、当 FSEAL=1b 且纽扣电池是唯一可用的电源时、VnPUC 是您将在 VINT_LDO 处测量的近似电压。

    当 VINT_LDO 从2.5V 转换为2.3V (VnPUC)时、DCDC5和 DCDC6的电压电源也会切换到纽扣电池电源。 只要 VCC>=2.2V、DCDC5和 DCDC6将保持稳压状态、但从主电源到备用电源将有明显变化、并且 VINT_LDO 将不再稳压到2.5V

    这是 TPS65218D0的节能特性之一、我不确定为什么在未定义参数的情况下将 VnPUC 添加到数据表中、但我希望我的答案能帮助您更好地了解 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    当测量主电源移除时的 VINT_LDO 电压时、VINT_LDO 降至 VnPUC (2.3V)以下。
    为什么不将 VINT_LDO 保持为 VnPUC (2.3V)电平?

    请检查 下面的附加文件。
    谢谢你。

    Koshi Ninomiya

    e2e.ti.com/.../TPS65218D0-VnPUC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    我在工作台上进行了测试、以查看具体情况、我必须承认我的测试证实了您的说法:当 VIN 低于2.5V 时、INT_LDO 开始从2.5V 下降到2.3V、持续低于2.3V、最终达到 GND (0V)电势。

    我在示波器上捕获了这一点以及 DCDC6电压。

    虽然 INT_LDO 不保持在2.3V、但很明显、当 FSEAL=1b 时、DCDC6保持在1.8V。

    由于 INT_LDO 是 TPS65218D0的内部电源、因此只要 DCDC5/DCDC6保持导通、该引脚上的电压就无关紧要。

    根据您的测试和我的测试结果、TPS65218D0数据表中的这些图(图5-17至5-20)似乎有点误导。

    目前、请将 nPUC 视为内部电压。 当 VINT_LDO < 2.3V 时、VnPUC 仍然可用、但无法测量。 它是一个为偏置 DCDC5/6 FET 提供电压的内部电源、但它不是一个干净的电源。 INT_LDO 需要一个外部电容器、因为该电源对于 DCDC1-4和 LDO1而言需要非常干净。 VnPUC 不需要是干净的电源、没有外部电容器、也不能在器件外部进行测量。