主题中讨论的其他器件:、 TLV431B
e2e.ti.com/.../UCC2897A-POWER-SCH.pdfHi TI
我最近有一个项目使用了有源钳位正向激励拓扑、具有66-160vdc 输入和48V@3A 输出。原理图随附。目前它可以输出48V、但不能带负载。FB 在空载时大约为2.1V、在轻载时大约为5V、 输出电压将略有下降、负载压降会更加严重、FB 仍为5V。
当我调整反馈电路时、FB 在空载时大约为3V、电源接通时电压将上升到大约100V。我希望您能帮我分析原因。 我个人觉得反馈电路的参数设置不是很好、但我尝试了很长时间、结果还是没有。
此外、我想知道反馈环路参数的补偿方法是如何计算的?