This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:小型电池/可穿戴充电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003, TIDA-00318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799804/bq51050b-small-battery-wearable-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003TIDA-00318

我正在为需要240mAh 电池的微型设备应用进行设计。  充电电流将为200mA。  我已经看到针对低电流运行的许多支持请求、但我在数据表中看不到相关规格。  BQ51050B 无需额外的电池充电器、因此极具吸引力。  您能否说明这些1W 功率级别的限制是什么或在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ51050B 面向充电电流为1A 的高功率应用。 器件的特性和设计考虑到了这一点。
    器件可在较低的充电电流下使用、200mA 不应成为问题。
    但是、由于精度的原因、在较低电流下端接很困难。 建议在30mA 或更高电流时终止。

    有关精度更高、功耗更小的应用、请参见结合了 BQ51003和 BQ25100的 TIDA-00318。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  当前实施方案实现了 BQ51003和电池充电器。