This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:TPS544C20 CNTL 引脚拉电流

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798202/tps544c20-tps544c20-cntl-pin-source-current

器件型号:TPS544C20

您好、专家、

CNTL 引脚的内部上拉电流最大为10uA、由于数据表中未显示此情况、您是否有任何文档可与我分享?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    在哪里可以看到 CNTL 具有10uA 的上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我刚刚在 E2E 上看到了很多标签、显示上拉值为10uA。 您认为或有什么不同的意见吗?


    以下链接中的一个标签:
    e2e.ti.com/.../445787

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我将对此进行进一步调查、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    目前是否有任何更新?



    此致、

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉推送您、由于客户请求很紧急、我是否可以更新您的信息?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    尚无更新。  我又问了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已确认存在10uA 上拉电阻、但没有相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    您能否帮助循环相关人员检查我的请求?

    因为客户希望了解详细信息、这一过程已经很长时间了。

    谢谢、

    Mark Chen。

    电子邮件:mark-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    除了内部原理图之外、我认为没有任何地方记录过它。 我会看到是否可以找到任何其他信息、但我怀疑是否会有其他信息。 是否有您需要的特定产品?