This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:如何设置系统输出电压(3.5V 至4.6V)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800002/bq25601-how-to-set-the-system-output-voltage-3-5v-to-4-6v

器件型号:BQ25601

尊敬的团队:

请告诉我们如何通过 I2C 设置系统输出电压值(3.5V 至4.6V)。

请参阅随附的图片以了解详情。

此致、

Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您可以通过写入 REG01位[3:1]来设置最小系统电压。 SYS_MIN 范围为2.6-3.7V

    但是、如果 VBAT > SYS_MIN、VSYS 可能会高于该最小值。 请参阅数据表的第8.3.7.8节、其中介绍了 NVDC 架构并显示了 VBAT 和 VSYS 的相关关系。

    此致、
    Angelo