This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:最大持续钳位电流

Guru**** 2519520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799949/ucc27531-max-continuous-clamping-current

器件型号:UCC27531

您好的支持团队,您能告诉我以下信息吗:  电路在供电或不供电时电路在每个输出上承受的最大连续输入(或钳位)电流。 或确认电路在每个输出与 GND 或 VDD 之间可承受高达20mA 的持续输入电流。 在钳位保护方面、D.S.不是很精确:"在许多情况下、由于 MOSFET 体二极管的存在为开关过冲和下冲提供了低阻抗、因此可以消除外部肖特基二极管钳位"。 我只需要知道钳位(或体)二极管在 GND 和 VDD 电源电压、每个输出上的效率是否高达20mA (或更多)。 提前感谢您的回复。 Cdlt Jean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、为低侧驱动器提供支持。

    驱动器的输出级结构可通过内部 MOSFET 的体二极管提供的低阻抗路径承受20mA 的连续反向电流以及短时脉冲。 20mA (电流过低)不应导致逻辑故障或器件故障。

    话虽如此、最好使用外部钳位二极管来提供额外的保护、以防止超出驱动器能力的瞬态浪涌。 外部齐纳(或其他)钳位二极管(GND-OUT 引脚- VDD)、并非常靠近驱动器的输出引脚放置。

    只要驱动器在建议的工作条件下运行并且您不希望在输出级上出现超过额定绝对最大 VDD+0.3V 的瞬态、这就不会导致问题。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mamadou、

    感谢您的快速响应。 它解决了我的问题。
    此致