This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060W:热阻信息

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN78060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843067/ptn78060w-thermal-resistance-information

器件型号:PTN78060W

各位专家、您好!

我的客户考虑使用 PTN78060W。
要检查其系统中是否可以使用 PTN78060W、需要其他热性能信息(例如 RθJA、ψJT)。
在数据表中、只有 Ta 信息。
您对此有什么信息吗? 或者我们应该参考哪些信息?
此外、在评估热条件时、我们应该测量哪一点?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    我认为最好使用温度降额与输出电流间的关系曲线。 数据表中有许多曲线、这是真实数据。
    这些曲线指定了应用条件(环境温度、输入电压、输出电压)的输出电流。

    让我们知道这对客户是否有意义。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    感谢你的答复。
    遗憾的是、我的客户说很难从数据表上的温度降额与电流曲线来判断。
     如果您有以下信息:θjc、Tj 或部件表面温度限制,
    请与我们分享。
    谢谢、 此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    我坚信、数据表中的曲线比 Theta JA 规格更有意义。

    电路板上有许多组件。 通过查看 Theta 数字、我们假设最热的组件是 IC。 我不知道情况是否如此。

    通常、降额曲线会考虑模块上的所有组件、因此它实际上更有意义、更有用。

    如果我们有特定的 IC ThetaJA 编号、我仍会向团队提出请求。 我希望下周初能收到你的答复。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    通过引用图中所示的数据、安全操作 θjA = 35°C/W

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    感谢您的回复并让您的团队参与其中。
    我得到了 Alejandro 的评论。
    谢谢、 此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您发布 有关 θjA 信息的帖子。
    我收到了客户的请求。
    我的客户想知道 TI 如何决定温度降额。
    如果可能、您能否分享详细信息?  
    此外、如果可能、您能否共享测量条件(环境、电路板距离)?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我们通过以下方法确定 SOA:

    • 我们识别器件的主要热组件(例如功率 FET、电感器等)
    • 该器件放置在 SOA 箱内的测试板上(该器件放置在100 mm x 100 mm 测试板上)。
    • 热性能测量是在不同工作条件(多种代表性气流)下使用红外摄像头和/或热电偶进行的
    • 必须为每个组件计算 TA_max 曲线、并且组合曲线设置 SOA 曲线。
    • θjA 是根据最热键分量的 Tj 计算得出的。

    (为供将来参考、测量条件在图下方的脚注中说明。 我已附上下面的图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    感谢你的答复。
    我收到了客户的问题。
    您刚才提到过  
    '热测量是在不同工作条件(多种代表性气流)下使用红外摄像头和/或热电偶进行的"
    'θjA 是根据最热键组件的 Tj 计算得出的。'
    这意味着您可以通过基础设施摄像头或光电耦合器找到该器件上最热的器件。 正确吗?
    如果是、您能告诉我 PTN78060W 上的哪个器件是最热的器件吗?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    下图显示了 PTN78060W 上的最热组件(自由轮体二极管)。

    此致、
    Alejandro