This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于背对背 MOSFET 的交流电源开关

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799749/ac-power-switch-based-on-back-to-back-mosfets

主题中讨论的其他器件:UCC5350

您好!

设计80VAC 至250VAC 和电流的交流开关要求:高达80VAC 至130VAC - 5A、130VAC 至250VAC - 3A;

我想使用安装在 PCB 上的背靠背 MOSFET 对(作为一种廉价的选择);

请为应用程序和*建议隔离驱动程序                                                                                                                                     *(!) 更重要-计算 PCB 内置散热器的方法(作为 MOSFET 周围的铜平面区域在 PCB 顶部以及底部通过过孔相互连接的铜平面上排散)。

谢谢、

GF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GF、

    我们有许多适合驱动 FET 的隔离式栅极驱动器。 UCC5350是一个很好的起点。

    PCB 中耗散的功率。 温度上升的简化计算方法是 Δ T = P * 166 / SA。 功率以瓦为单位、表面积以平方英寸为单位。 您可以考虑 PCB 的两侧。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    感谢您的推荐。 我将尝试使用 UCC5350。
    关于 Δ T = P * 166/SA。 您能不能指出方程式的来源。 它还应计算过孔(数字、直径等)、以及什么参数表示数字166?
    非常感谢、
    GF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GF、

    请检查此位置的纸张:

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    谢谢!